Collegamento alla shell del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

La procedura seguente permette di utilizzare l'involucro del sistema. Esempi forniti utilizzano il programma di integrazione dei terminali PuTTY.

I prerequisiti sono:
  • accesso fisico al controllore di supervisione FX
  • U universaleSB-to-MiCavo del connettore di rete

Procedura

  1. Collegare il cavo USB tra la porta di Debug del regolatore e la porta USB che si sta utilizzando sul computer.
  2. Sul computer, avviare il software di emulazione del terminale. Per esempio, per avviare PuTTY dal menu Start di Windows, passare a Programmi > PuTTY > PuTTY.
  3. Nella struttura ad albero della Configurazione PuTTY , espandere la finestra di dialogo Connessione e fare clic su Serie.
  4. Impostare il Linea seriale da collegare a per la porta COM del computer (USB) da utilizzare. Ad esempio, COM3.
    Nota: È possibile esaminare le porte in Gestione dispositivi di Windows per stabilire quale porta seriale è in uso sul computer.
  5. Impostare il Configurazione della linea seriale i campi seguenti:
    • Velocità (baud): 115200
    • Bit di dati: 8
    • Bit di stop: 1
    • Parità: Nessuno
    • Controllo flusso: Nessuno
  6. Nella finestra di dialogo PuTTY Configuration, fare clic su Sessione dall'albero, quindi selezionare Serie per Tipo di connessione.
    Nota: È possibile salvare questa configurazione in modo riutilizzabile in futuro e in sessioni seriali del controllore di supervisione FX. Per farlo, inserire un nome di connessione nella Sessioni salvate e fare clic su Salva. Quando si avvia PuTTY per connettersi a un controllore di supervisione FX, selezionare questo nome e fare clic su Carico.
  7. Nella parte inferiore della finestra di dialogo PuTTY Configuration, fare clic su Enter (Entrata).
  8. Al prompt di accesso, inserire un nome per l'utente della piattaforma. Nella richiesta della password, inserire la password della piattaforma.

    Se richiesto per la passphrase del sistema, inserire la passphrase del sistema della piattaforma.

    Se il login ha esito positivo, compare il menu System Shell (Shell di sistema)

  9. Al termine delle modifiche alla piattaforma dall'involucro del sistema, procedere come segue:
    • Se non sono state apportate modifiche o un riavvio non è necessario, digitare semplicemente L per disconnettersi.
    • Se le modifiche apportate richiedono il riavvio (come le impostazioni di rete), selezionare l'opzione Riavvio. Tipo y nella schermata Confermare il riavvio [y/n] richiesta, e premere Enter (Entrata). Il testo relativo a Shutdown appare nella finestra del terminale (PuTTY).
  10. Chiudere PuTTY.
  11. Scollegare il connettore USB dalla porta di Debug del regolatore FX del supervisore.