Aggiorna impostazioni di rete - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Utilizzare l'opzione di menu Aggiorna impostazioni di rete per accedere alla maggior parte delle stesse opzioni di rete IP disponibili nella procedura guidata Commissioning Wizard Configurazione TCP/IP. Quando si seleziona Aggiorna impostazioni di rete, viene richiesto di eseguire ogni impostazione in sequenza, iniziando con il nome host.

Nota: Dopo aver salvato le impostazioni di rete, non diventano attivi fino a quando non si riavvia il controllore di supervisione FX. Tornare al menu shell del sistema principale e selezionare l'opzione Riavvio, menu 6.

Aggiornamento dell'ora del sistema

Se il processo di messa in servizio non è ancora stato completato, potrebbe essere necessario impostare data e ora correnti (AAAAMGGDHHMM.ss). Ad esempio: 201510231536 per 23-Oct-2015-alle-15: 36 UTC o 11: 36 EDT.