Servizi piattaforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Nella bombola Servizi, ogni stazione ha una Piattaforme bombola.

Figura 1. Esempio di servizi della piattaforma

I livelli di piattaforma sono diversi da tutti gli altri componenti di una stazione, nei modi seguenti:
  • Piattaforma Services agisce come l'interfaccia della stazione con dettagli sulla piattaforma host (se il controllore di supervisione FX o un computer).
  • Viene costruito dinamicamente all'esecuzione della stazione. Non si vede il PlatformServices in una stazione offline.
  • Le modifiche apportate a PlatformServices non vengono memorizzate nel database della stazione. Le modifiche vengono invece memorizzate in altri file sulla piattaforma host, come il suo file di piattaforme di piattaforma.
    Nota: Non tentare di modificare la piattaforma .bcontrol; utilizzare sempre PlatinServices.

I servizi inclusi sono una TptIpService e LicenseService, fornendo l'accesso alla stazione alle caselle di dialogo usate nelle viste piattaforma (ad esempio, la Configurazione TCP/IP). Questi servizi supportano le installazioni in cui tutte le configurazioni devono essere possibili utilizzando solo una connessione del browser (e non il Workbench, collegato al deon della piattaforma del controllore di supervisione FX).