Elementi della piattaforma per la messa in servizio - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
Per i controllori FX80, i seguenti servizi piattaforma nella piattaforma di certificazione di stazione sono importanti quando si esegue il commissioning di un nuovo controllore.
  • CertManagerService— Per la gestione del certificato PKI negozi e consentite le eccezioni host. Questo servizio viene utilizzato in connessioni SSL (certificate-based SSL) tra la stazione/piattaforma e gli altri host.
  • DataRecuperyService (Servizio dati)— Per il funzionamento e il monitoraggio dei backup delle telecamere in corso. Questo servizio include una Servizio abilitato proprietà di configurazione che è possibile disabilitare, se necessario. Questo servizio è valido solo se è installata una batteria di riserva, oppure l'unità è alimentata da un UPS esterno.

Inoltre, è possibile rivedere e regolare le proprietà di piattaforma della bombola principale, se necessario.