Attivazione o disattivazione del supporto di SRAM nel DataRecuperyService - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Il supporto di SRAM è fornito dal DataRecuperyService, da un servizio piattaforma che si applica ai controllori FX80 dotati di SRAM.

Figura 1. Editor servizio dati di recupero dati

Procedura

  1. Nella struttura di navigazione, fare clic per espandere Servizi, poi Piattaforme.
  2. Fare doppio clic su DataRecuperyService (Servizio dati). Viene visualizzato l'Editor servizio recupero dati.
  3. Nel campo Service Enabled (Servizio assistenza), selezionare vero oppure falso.

    Per impostazione predefinita, la proprietà Servizio abilitato è vero. Il controllore FX80 non ha una batteria di riserva.

    Se FX80 è alimentato da un UPS con batteria supportata da batteria, è anche possibile impostare il campo Service Enabled (Attivato) falso.

    Nota: Se si imposta il campo Abilita servizio su falso, DataRecuperyService non registra più modifiche al database runtime in SRAM. Il regolatore dipende interamente dalla sua batteria di backup per preservare i dati delle stazioni in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
  4. Fare clic su Salva. Il sistema richiede di riavviare ora per applicare le modifiche.
  5. Fare clic su .