Modifica delle credenziali predefinite - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Utilizzare il FX Workbench per aggiornare le credenziali di piattaforma predefinite, la Passphrase predefinita e la Password predefinita della stazione.
  • Durante l'accesso iniziale alla piattaforma FX80, l'utente viene forzato per creare un nuovo account di piattaforma e l'impostazione predefinita jci l'utente della piattaforma viene eliminato.
  • L'utente deve anche ripristinare la passphrase per l'FX80 durante una connessione di piattaforma in FX Workbench.
    Nota: Se collegata a un FX80 caricato in fabbrica attraverso il browser, solo i contanti di stazione predefiniti vengono modificati. Le credenziali predefinite di piattaforma rimangono fino al primo collegamento da parte di una connessione di un banco di lavoro FX o da una connessione utilizzando la Shell seriale.
Se una di queste operazioni viene ignorata, l'accesso alla piattaforma viene negato.

Si consiglia di seguire le migliori pratiche di sicurezza IT del controllore di supervisione FX80. La best practice fondamentali è quella di modificare le credenziali predefinite fornite dalla fabbrica. Utilizzare la procedura seguente per semplificare le credenziali predefinite nel controllore di supervisione FX80.

Procedura

  1. Avviare FX Workbench facendo clic su Start > Programmi > FX Workbench 14.x > FX Workbench Pro 14.x
  2. Applicare l'alimentazione al FX80. Attendere che un LED STAT fisso procedere (circa 1 minuto).
  3. Connettersi al FX80 selezionando File > Apri > Apri la piattaforma sul Workbench FX. La piattaforma Facility Explorer Login controlla la piattaforma FX80 e le credenziali Passphrase per l'uso dei valori predefiniti.
  4. Dopo aver riconosciuto le credenziali predefinite, è obbligatorio modificare le password predefinite. Viene visualizzata la schermata Wizard per la modifica della piattaforma disattivata:
    Figura 1. Schermata Procedura guidata predefinito piattaforma

  5. Fare clic su Avanti.
  6. Invio e confermare la nuova passphrase e poi fare clic su Avanti.
  7. Inserire e confermare il nuovo nome utente e la nuova password, quindi fare clic su Avanti.
  8. Fare clic su Fine per accedere alla piattaforma.
    Figura 2. Schermata di conferma

  9. Collegarsi alla stazione selezionando File > Open > Open Station sul Workbench FX.
  10. Digitare il nome utente della stazione predefinita amministratore e fare clic su OK. Viene visualizzato il campo password.
  11. Digitare la password predefinita della stazione (contattare il rappresentante locale di Johnson Controls per la password predefinita) e fare clic su OK.
    Figura 3. Password predefinita della stazione

    La prima volta che si collega alla stazione con credenziali predefinite compare una finestra di dialogo Reset Password.

    Figura 4. Aggiorna password predefinita

  12. Seguire le regole per la password per creare una nuova password. Digitare nuovamente la password per assicurarsi che sia corretta e fare clic su OK.
  13. Una volta convalidate tutte le password, la stazione viene visualizzata ed è pronta per l'uso.
    Importante: Prendere nota delle nuove credenziali. Entrambe la password della piattaforma e la passphrase sono necessarie per determinate operazioni. La mancata osservanza di queste credenziali richiederà un ripristino delle impostazioni di fabbrica del regolatore.