Fornire alimentazione e connettività - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Nella maggior parte dei casi, si avvia il controllore di supervisione FX80 in ufficio prima di montarlo fisicamente in un luogo di lavoro.

Importante: Il FX80 non è compatibile con una Poaer-Over-Etrete Enet (POE). Collegamento dell'FX80 su un segmento di rete che trasporta le cause dell'attivazione dell'unità (blocco). In questo caso, è necessario scollegarlo dal segmento di rete POE e dal ciclo di alimentazione dell'unità.

Il resto di questo documento presuppone che sia presente il controllore di supervisione FX nelle vicinanze e che sia possibile accendere e spegnere come necessario.