Regole e linee guida per l'utente della piattaforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
Quando si aggiunge un utente amministratore della piattaforma FX Supervisory controller, osservare quanto segue:
  • Nome utente

    Nome utente può essere un massimo di14 caratteri alfanumerici (A-Z, A-Z, 0-9). Il primo carattere deve essere costituito da alfabeti e seguenti caratteri alfanumerici o trattini di sottolineatura (_).

  • Password
    È richiesta una password forte (deve corrispondere in entrambi i campi della password). I caratteri di ingresso appaiono solo in asterischi (*). La Password deve avere un minimo di10 caratteri, tra cui almeno una maiuscola, almeno una minuscola e almeno una cifra. Se si tenta di immettere una password che non soddisfa le regole minime, compare un messaggio di errore. Alcune linee guida di base su password forte includono quanto segue:
    • Utilizzare entrambi minuscole e minuscole.
    • Includere cifre numerici (un minimo di uno).
    • Includi caratteri speciali.
    • Non utilizzare parole dizionario.
    • Non utilizzare il nome della società.
    • Non apportare la password al nome utente.
    • Non utilizzare numeri comuni come telefono, indirizzo, rinnovo e così via.
  • Commento

    Questo è un campo alfanumerico opzionale che è possibile utilizzare quando si aggiunge un nuovo utente amministratore della piattaforma, per solo scopi Descrizione (nota non è possibile modificarlo dopo avere aggiunto un utente, a differenza della password di utente).

Se si perdono o si dimenticano queste credenziali, non è possibile completare la messa in servizio e l'avvio del controllore di supervisione FX. In questo caso, è possibile ripristinare l'utente della piattaforma predefinito In fabbrica, che fornisce una connessione serialmente al regolatore (per effettuare la connessione a shell seriale) e premere un tasto sul momento richiesto durante il avvio del controllore di supervisione FX dopo un ciclo di alimentazione.