Selezione dei moduli per l'installazione - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Procedura

  1. Esaminare l'elenco dei moduli disponibili. Selezionare il software da installare. Uso Moduli FX Workbench 14. x come riferimento quando si selezionano i moduli.
    Figura 1. Moduli Software

    Tenere presente quanto segue:
    • Moduli preselezionati da Corpo i motivi del database di stazione o della stazione hanno un descrittore di testo rosso, che può essere letto come:
      • Installare modulo piattaforma richiesto (numero build del banco di lavoro FX)
      • Installazione richiesta per il profilo runtime (numero di build del banco di lavoro FX)
      • Installare il modulo richiesto per stazione (numero build del banco di lavoro FX)
    • È possibile selezionare altri moduli da installare selezionando le caselle di controllo. La descrizione per ciascuno è il testo blu e visualizza quanto segue:
      • Non installato (se non è selezionato)
      • Installazione (se selezionata)
    • Per ordinare l'elenco in ordine alfabetico, fare clic sull'intestazione Software nella tabella. Per tornare all'ordine di ordinamento predefinito, fare clic sull'intestazione della tabella (vuoto).
    • Per ripristinare la selezione dei moduli nella raccolta originale, fare clic su Riarmo.
  2. Fare clic su Avanti.