Riapertura di una connessione alla piattaforma usando l'indirizzo IP nuovo (modificato) - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

È necessario utilizzare le credenziali per la nuova piattaforma utente creata (per sostituire l'utente della piattaforma predefinito in fabbrica) o se si sono creati altri utenti della piattaforma, è necessario utilizzare le credenziali per uno di essi.

Figura 1. Autenticazione della piattaforma

Se si è cambiato l'indirizzo IP del computer per la messa in servizio del controllore di supervisione FX, in genere è necessario riconfigurare le impostazioni TCP/IP del computer in base alle impostazioni appropriate per comunicare con il regolatore. In caso contrario, non si riesca a connettersi al regolatore per altre operazioni di messa in servizio.