Informazioni su questa attività
Per mettere in servizio la stazione, potrebbe essere necessario aggiornare le impostazioni TCP/IP della stazione.
Procedura
- Esaminare le impostazioni nella scheda Impostazioni IPv4, che include l'indirizzo IP di fabbrica temporaneo.
-
Assegnare il regolatore a un indirizzo IPv4 univoco per la rete che si sta installando. Nessun altro dispositivo su questa rete dovrebbe utilizzare questo stesso indirizzo IP. Includere la maschera di sottorete appropriata utilizzata dalla rete.
In alternativa, se la rete supporta il protocollo DHCP (Host Configuration Protocol) dinamico, è possibile abilitarlo selezionando la DHCPv4 Abilitato . In questo caso, i campi Indirizzo IP e Maschera di sottorete diventano di sola lettura.
Nota: In generale (per la stabilità), si consiglia di risolvere l'IP statico su DHCP. Non abilita DHCP a meno che non si disponga di un certo numero di server DHCP. Altrimenti, il controllore di supervisione FX potrebbe risultare irraggiungibile dalla rete. -
Se necessario, regolare altre impostazioni TCP/IP, che includono:
- Nome Host– Utilizzare il nome predefinito del localhost o inserire un altro nome da utilizzare per questo host.
- File host – Fare clic sulle frecce per espandere il campo di modifica. Il formato è un file host TCP/IP standard, dove ogni riga associa un particolare indirizzo IP con un nome host noto. Utilizzare una riga separata per ciascuna voce. Posizionare l'indirizzo IP nella prima colonna, seguito dal nome host corrispondente. L'indirizzo IP e il nome dell'host sono separati da almeno un ambiente.
- Nome dominio DNS– Inserire il nome del dominio di rete o, se non applicabile, lasciare vuoto il campo.
- Gateway IPv4– Inserire l'indirizzo IP del dispositivo (come un interruttore o un router) che inoltra i pacchetti a altre reti o sottoreti.
- Server DNSv4– Fare clic sul segno “+” per inserire l'indirizzo IPv4 di uno o più server DNS.
-
Fare clic su Avanti.
Nota: I controllori FX80 hanno due porte Ethernet, Interfaccia 2 è disponibile per la configurazione della porta Ethernet (LAN2) Ethernet. Per impostazione predefinita, questa porta è disabilitata (non ha una predefinito indirizzo). L'utilizzo previsto di questa porta è per:
- Esclusione del traffico Ethernet del driver dall'interfaccia primario (LAN1)
- In alcuni casi, LAN2 può essere configurato con un indirizzo IP standard, utilizzato solo da un tecnico di servizio di un'azienda, al momento del sito. Questa azione consente l'accesso al controllore di supervisione FX senza scollegarlo dalla rete del cliente, oppure senza collegare il computer di servizio del tecnico alla rete del cliente (che potrebbe andare contro le politiche di sicurezza IT locali).
In ogni caso, tenere presente che solo una porta LAN può essere impostata come DHCP. Se si abilita la LAN 2, si specifica in genere un altro indirizzo IP statico (di rete) e la maschera di sottorete appropriata.
Tenere presente quanto segue:- Se si abilitano entrambe le porte LAN, tenere presente che l'indirizzo IP LAN1 e l'indirizzo IP LAN2 devono essere su sottoreti diverse, altrimenti le porte non funzionano correttamente.
Per esempio, con Classe C maschera di sottorete di 255.255.255.0, impostazione Interfaccia 1= 192.168.1.99 e Interfaccia 2=192.168.1.188 è una configurazione non valida, in quanto entrambi gli indirizzi si trovano nella stessa sottorete.
- Un controllore di supervisione FX non fornisce il routing IP o il funzionamento di raccordo tra diverse interfacce (porte LAN o WiFi).
Fare clic su Annulla modifiche per ripristinare tutte le impostazioni (tutte le interfacce) tornano ai valori precedenti alla fase precedente.