Avvio della procedura guidata Commissioning - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Procedura

  1. Utilizzando il Workbench FX, aprire una connessione alla piattaforma a un controllore FX80.
  2. Nella struttura di navigazione, fare clic con il tasto destro del mouse Piattaforma e selezionare Procedura guidata di messa in servizio.
    Figura 1. Procedura guidata di messa in servizio

  3. Selezionare le caselle di controllo in base alla tabella seguente. Accertarsi che Configurazione di utenti con modem aggiuntivo è selezionata.
    Tabella 1. Messa in servizio

    Casella di controllo

    Descrizione

    Richiesta o installazione di licenze software

    Preimpostato e disabilitato per qualsiasi nuovo controllore di supervisione FX

    Impostare i profili runtime abilitati

    Preimpostato e disabilitato per qualsiasi nuovo controllore di supervisione FX

    Installare una stazione dal computer locale

    Selezionare questa casella di controllo. Si installa la stazione nuova o migrata da un computer locale.

    Installare le icone per supportare altre lingue

    Opzione di installare set di regole basati su file (alternativa ai moduli lexicona). In genere, si lascia questa casella di controllo non selezionata. I moduli Lexys sono raccomandati nella Release 14 e successive della FX.

    Moduli di installazione/aggiornamento

    Sempre preselezionata quando la procedura guidata viene eseguita. Seleziona i moduli software e facoltativamente eventuali moduli clexici.

    Installazione del software core di installazione/aggiornamento dai file di distribuzione

    Preimpostato e disabilitato per qualsiasi nuovo controllore di supervisione FX

    Sincronizzazione della data e dell'ora del sistema locale

    Preselezionato nella maggior parte dei casi. Per i nuovi controllori (per esempio), dove l'ora del regolatore può sensibilmente differire da quella effettiva.

    Nota: Assicurarsi che questa casella di controllo sia selezionata per aggiornare la data e l'ora ai valori predefiniti inseriti nel regolatore in fabbrica.

    Configurazione delle impostazioni di rete TCP/IP

    Consigliati

    Configurazione della passphrase del sistema

    Preimpostato e disabilitato per qualsiasi nuovo controllore di supervisione FX

    Rimuovi account utente predefinito della piattaforma

    Preimpostato e disabilitato per qualsiasi nuovo controllore di supervisione FX. Non è possibile mettere in servizio un'unità con l'utente amministratore della piattaforma predefinito in fabbrica.

    Configurazione di utenti con modem aggiuntivo

    Opzione consigliata se sono necessari account utente admin della piattaforma aggiuntivi con nomi utente e password univoci (tutti gli account aggiuntivi hanno privilegi completi e uguali).

  4. Fare clic su Avanti.