Aggiornamento della passphrase del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Informazioni su questa attività

Si consiglia di utilizzare FX Workbench per aggiornare la passphrase del sistema. Vedere Modifica delle credenziali predefinite.

Tutte le piattaforme Niagara 4 hanno una passphrase di sistema (password), che crittografa informazioni sensibili. Queste informazioni includono le password client memorizzate in .bog file e i database delle stazioni (config.bog file) o i file di distribuzione del backup della stazione (.st). La passphrase aumenta la sicurezza dei file che contengono informazioni critiche. Nelle varie operazioni FX Workbench, viene richiesto di inserire la passphrase, come per esempio la copia delle stazioni o il backup dei backup delle stazioni nelle piattaforme remote. Le seguenti aree nel quadro sono interessate dall'implementazione della passphrase

  • Provisioning
  • File Trasferimento Client
  • Copia stazione
  • Backup
  • Messa in servizio
  • Esportazione dei tag
  • Sostituzione Hardware

Le informazioni sensibili dei file sono protette con la crittografia, crittografando le informazioni all'interno dei file o crittografando l'intero file. La crittografia viene applicata dipende dalla portabilità del file. File situati sotto il daemon User Home (file che i appartengono al sistema) sono crittografati utilizzando una chiave generata forte e casuale che esiste solo su quel sistema. File situati sotto un FX Workbench 14. x User Home (Portatile i file che possono essere inviati a molti sistemi) sono crittografati utilizzando un tasto derivata dalla passphrase del sistema definito dall'utente durante l'installazione del software o quando vengono modificati la passphrase del sistema.

A causa dei diversi tipi di crittografia utilizzati sistema oppure Portatile quando si trasferiscono File tra il dadeon User Home e un altro utente FX Workbench User Home, è necessario utilizzare gli strumenti della piattaforma FX Workbench (Copiatori di stazione, Trasferimento File o Backup). Utilizzando gli strumenti della piattaforma, converte i file per utilizzare la chiave di crittografia corretta per la posizione di destinazione.

Importante: Non utilizzare Windows Explorer per copiare i file tra le interfacce utente del daemon utente Home e altri User perché senza la corretta crittografia, i file potrebbero non essere leggibili.

Per System-to-poTrasferimenti da tabella

È possibile ottenere copie portatili dei file che si trovano sotto il daadon User Home di uno dei seguenti metodi:

  • Eseguire un backup dalla vista Administration .
  • Eseguire un backup da una stazione di esecuzione.
  • Utilizzare la Stazione Copia o il File Trasferisci Client dalla vista Amministratore piattaforma.

Le copie locali, portatili e i file di backup risultanti sono protetti con una passphrase.

Per Portalele-to-sytrasferimenti stelo

Quando si utilizza il file di distribuzione installatore per ripristinare un file .dist di backup, o se si utilizza la stazione Copia per trasferire una stazione dalla directory del Workbench FX a un regolatore, la passphrase del file viene convalidata e utilizzata per tradurre i dati correttamente sistema formato di crittografia da utilizzare sotto il daemon User Home.

Importante: Ricordare la passphrase del sistema e tenerlo sicuro. Se si perde la passphrase del sistema, si perde l'accesso ai dati crittografati e necessario ritornare alla configurazione predefinita del sistema utilizzando la Shell seriale.
Figura 1. Passphrase del sistema

Procedura

  1. Nell'area Passphrase corrente inserire la password predefinita della piattaforma.
    Nota: Se la password predefinita della piattaforma è cambiata nel campo, utilizzare la password modificata. Se si dimentica la password predefinita della piattaforma, è possibile utilizzare il metodo della Shell seriale per ripristinare la password predefinita.
  2. Nell'area Nuova Passphrase inserire una nuova passphrase. La passphrase deve essere lungo almeno 10 caratteri con una maiuscola, una minuscola e una cifra (numero).
  3. Nell'area Conferma la nuova Passphrase inserire nuovamente la nuova passphrase.
  4. Fare clic su Avanti.