Introduzione sul documento - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
I nuovi controllori di supervisione FX80 Vengono forniti con licenza di fabbrica e sono stati eseguiti correttamente con Facility Explorer® e un driver N2.
Nota: Un controllore FX80 senza licenza è disponibile anche per i clienti.
Dopo aver avviato il controller, connettersi alla FX80 tramite FX Workbench, passare a https://192.168.1.149, per modificare tutte le credenziali predefinite e la passphrase. Quindi stabilire una connessione a:
  • impostare l'indirizzo di rete IP e i relativi parametri di rete IP
  • impostare ora, data e fuso orario o semplicemente sincronizzare con l'ora del computer.