I nuovi controllori di supervisione FX80 Vengono forniti con licenza di fabbrica e sono stati eseguiti correttamente con
Facility Explorer®
e un driver N2.
Nota: Un controllore FX80 senza licenza è disponibile anche per i clienti.
Dopo aver avviato il controller, connettersi alla FX80 tramite FX Workbench, passare a
https://192.168.1.149
, per modificare tutte le credenziali predefinite e la passphrase. Quindi stabilire una connessione a: - impostare l'indirizzo di rete IP e i relativi parametri di rete IP
- impostare ora, data e fuso orario o semplicemente sincronizzare con l'ora del computer.