Software e licenze per Facility Explorer - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Il controllore di supervisione FX80 Viene facoltativamente messo in servizio e concesso in licenza dalla fabbrica, fornendo più tempo per focalizzare i sistemi degli edifici. Sono incluse le seguenti caratteristiche software:

  • Stazione JCI - La stazione JCI offre altre caratteristiche (al di fuori delle caratteristiche standard della stazione Niagara), tra cui:
    • Pagine grafiche per utenti admin, non admin e mobili. Queste pagine sono completamente personalizzabili e facilmente aggiornate per includere i sistemi integrati con lo strumento Update Home Graphic.
    • Files di navigazione personalizzati per utenti admin, manutenzione, operatore e inquilini.
    • Gli ambienti e i responsabili degli apparati utilizzati per fornire più coerente i metodi di navigazione degli utenti finali con il modo in cui associare i dati alla loro struttura e agli apparati.
  • Driver JciN2rete - Al settore è supportata solo il driver N2 supportato da Johnson Controls. Altre caratteristiche includono:
    • Rilevamento dispositivi N2
    • JCI N2 Import Manager-automatizza i grafici, i database dei punti, le politiche di regolazione, i trend, gli allarmi ecc. per la maggior parte dei dispositivi N2 utilizzando solo i loro file di configurazione.
  • Indicatori di estensione punto e punto - Per aggiungere facilmente elementi come trend, allarmi e totalizzazioni, con pochi clic del mouse.
  • BACnet e WT-4000 importazione dei manager - automatizza i grafici, i database dei punti, le politiche di regolazione, i trend, gli allarmi, ecc. per la maggior parte del BACnet Johnson Controls (compresi i controllori di campo FX-PC) e i dispositivi WT-4000 utilizzando solo i loro file di configurazione.
  • Contatore e tavolozza TEC3000 – Consente la configurazione di trascinamento e rilascio dei contatori elettrici Johnson Controls e dei termostati TEC3000. Fornisce informazioni simili a quelle dei Importa errori.
  • Grafica standard - una libreria grafica completamente sviluppata e personalizzabile (inclusa la versione mobile) utilizzata con i responsabili delle importazione.
  • Gruppi di punti, Riepilogo punti, Riepilogo allarmi, Riepilogo forzatura e Riepilogo Offline - Le interfacce utente finali che organizzano informazioni comuni richieste per la gestione del sistema giornaliero dell'edificio.

Tutte le licenze relative al controllore di supervisione FX80 Vengono applicate anche in fabbrica. Sono incluse le licenze per dispositivi core, dispositivi aggiuntivi, licenze di integrazione, licenza di manutenzione software e licenza N2 JCI. Le licenze aggiuntive possono essere ordinate e applicate manualmente sul campo in qualsiasi momento.