Indirizzo IP - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Alla consegna, un nuovo controller FX80 è preconfigurato con l'indirizzo IPv4 seguente:

  • 192.168.1.149 (Porta primaria 1, porta LAN2 è disabilitata).
  • La maschera di sottorete predefinita è: 255.255.255.0

Durante l'avvio del regolatore si modifica queste impostazioni di rete IPv4.