Credenziali piattaforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Le credenziali della piattaforma sono le seguenti.

Username: jci

Password Per la password predefinita, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.

È possibile connettersi alla piattaforma del controllore di supervisione FX80 in due modi diversi:

  • Workbench FX
  • involucro seriale

È possibile modificare le credenziali di piattaforma predefinite usando una connessione seriale protetta o utilizzando la connessione FX Workbench all 'FX80.

Nota: Solo una connessione seriale permette il cambiamento della password e della password della piattaforma. Nella versione 14.4 di FX Workbench o superiore, una connessione a Shell seriale costringe a aggiungere un nuovo account utente della piattaforma. La connessione elimina anche l'utente della piattaforma predefinito jci e forzare a modificare la passphrase predefinita della piattaforma.