Limitazioni a NiagaraAX operazioni della piattaforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Bollettino tecnico di installazione e avvio rapido del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

FX Workbench 14. x non supporta la messa in servizio dei controllori di supervisione FX con la Release 6. x e precedenti (ad esempio, non è possibile utilizzare la procedura guidata di messa in servizio per configurare le piattaforme del controllore di supervisione FX 6. x e le piattaforme precedenti). È invece necessario utilizzare l'appropriato Software di supervisione FX 6. x e il precedente Workbench ed eseguire la procedura guidata di messa in servizio su tali piattaforme.

Si consiglia di utilizzare FX Workbench 6. x e versioni precedenti per tutte le operazioni della piattaforma con i controllori di supervisione FX e i controllori precedenti. Se necessario, tuttavia, è possibile utilizzare FX Workbench 14. x per eseguire alcune operazioni della piattaforma sui controllori FX Supervisory Software 6 e versioni precedenti. Gli esempi includono la modifica della configurazione TCP/IP o l'installazione di moduli software FX Workbench 6. x e precedente. Tenere presente che quest'ultima richiede di importare il database software da una recente 6. x Server FX o workstation engineering nel database di supervisione FX del software di supervisione del software 14.

Altre viste e operazioni della piattaforma non sono disponibili utilizzando il FX Workbench 14. x per una connessione alla piattaforma a un controllore di supervisione FX 6. x e un regolatore precedente sono:
  • Configurazione DDNS
  • Configurazione del Modem per uscite Radio generali (GPRS)
  • Configurazione Wi-Fi (per FX70 con opzione Wi-Fi installata)
  • Inoltre, l'amministrazione della piattaforma non è disponibile le seguenti operazioni:
    • Aggiorna autenticazione
    • FTP/Telnet
    • Imposta filtro modulo