Présentation - Facility Explorer - LIT-12012251 - Server - FX Server - 14.x

Bulletin produit version 14.x du serveur FX

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12012251
Version
14.x
Revision date
2024-05-16

Le Explorateur d’installation® Le logiciel du serveur(FX) étend les capacités d'un ou de plusieurs régulateurs de supervision FX, en plus de gérer directement les appareils de terrain IP. Le serveur FX collecte, stocke et fournit un accès à de grandes quantités d'informations, telles que les alarmes, les événements et les historiques, provenant d'un ou de plusieurs régulateurs de supervision FX. Le serveur FX coordonne également l'intégration de plusieurs régulateurs de supervision FX en réseau sur un même projet en fournissant une automatisation et une coordination à l'échelle du réseau. Cela inclut la programmation principale, la gestion de la base de données à l'échelle du système et l'intégration avec les applications logicielles d'entreprise et les appareils de terrain IP.

Le serveur FX comprend une interface utilisateur graphique et un outil de configuration que vous pouvez accéder à un navigateur web. Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément au serveur FX. Vous pouvez gérer la sécurité et les préférences de présentation des utilisateurs via les profils utilisateur, les ID de connexion et les mots de passe. Vous pouvez facilement accéder à distance depuis un intranet, un WAN, un réseau local (LAN) et une connexion internet.

Figure 1. Serveur FX