Pour les projets qui se composent de plusieurs régulateurs de supervision FX, le serveur FX peut fonctionner en tant qu'interface centralisée à toutes les programmations des régulateurs de supervision FX connectés.
La programmation horaire ou le Gestionnaire d'importation vous permet de déterminer la date et l'heure de la synchronisation temporelle.
L'interface utilisateur du serveur FX fournit la même méthode visuelle pour configurer la date et l'heure de programmation de l'interface utilisateur du régulateur de surveillance FX, qui fournit un aspect et un aspect constants aux opérateurs.
Figure 1. Planification