Introducción - Facility Explorer - LIT-1901000 - Server - FX Server - 14.x

Página del catálogo de FX Server versión 14.x

Product
Building Automation Systems > Application Servers > FX Server
Document number
LIT-1901000
Version
14.x
Revision date
2024-07-31

El software Facility Explorer® (FX) Server amplía las capacidades de uno o más controladores de supervisión FX, además de administrar directamente los dispositivos de campo IP. El servidor FX recopila, almacena y proporciona acceso a grandes cantidades de información, como alarmas, eventos e historiales, procedentes de uno o más controladores de supervisión FX. El servidor FX también coordina la integración de múltiples controladores de supervisión FX que están conectados en red en un solo proyecto, proporcionando automatización y coordinación en toda la red. Esto incluye la programación maestra, la gestión de bases de datos en todo el sistema y la integración con aplicaciones de software empresarial y desde dispositivos de campo IP.

El servidor FX incluye una interfaz gráfica de usuario y una herramienta de configuración a la que puede acceder con un navegador web. Múltiples usuarios pueden conectarse simultáneamente al servidor FX. Puede administrar la seguridad del usuario y las preferencias de presentación a través de perfiles de usuario, ID de inicio de sesión y contraseñas. Puede lograr fácilmente acceso remoto desde una intranet, WAN, LAN y conexión a Internet.

Figura 1. Servidor FX