Servicios de plataforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Bajo el contenedor de servicios, cada estación tiene una Plataformas contenedor.

Figura 1. Ejemplo de servicios de plataforma

Plataformas son diferentes de todos los demás componentes de una estación de las siguientes maneras:
  • PlataformServices actúa como interfaz de estación para obtener detalles sobre la plataforma host (ya sea si el controlador de supervisión FX o un equipo).
  • Se construye dinámicamente en el tiempo de funcionamiento de la estación. No se ven plataformas en una estación fuera de línea.
  • Cualquier cambio que haga a Plataformas no se almacenará en la base de datos de la estación. En su lugar, los cambios se almacenan en otros archivos de la plataforma host, como su archivo platform.bog.
    Nota: No intente editar la plataforma de forma direccional; utilice siempre Plataformas Services.

Los servicios incluidos son un TcpIpService (Servicio) y LicenseService, proporcionando acceso a los cuadros de diálogo de acceso a cuadros utilizados en vistas de plataforma (por ejemplo, Configuración TCP/IP). Estos servicios admiten instalaciones en las que toda la configuración debe ser posible utilizando solo una conexión de navegador (y no un área de trabajo FX conectado al servicio de plataforma del controlador de supervisión FX).