Revisión y ajuste de las propiedades de los servicios de plataformas - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La vista predeterminada de Plataformas proporciona acceso a numerosas propiedades.

Procedimiento

  1. En el Árbol de navegación, expanda Config..
  2. Doble clic Servicios (Direccionamiento QR completado) y, después, Plataformas. Aparece la hoja de propiedades del Servicio de Plataformas.
    Figura 1. Hoja de propiedades de los servicios de plataformas

    Algunas propiedades son tipos de estado de solo lectura. Se pueden editar otras propiedades. Puede ajustar tres propiedades para el controlador de supervisión FX host (de forma alternativa a través de una conexión de plataforma con el controlador de supervisión FX). Utilice estas propiedades si la instalación requiere que todo el acceso de configuración utilice un navegador solamente.

    • Hora del sistema
    • Fecha
    • Zona horaria
  3. Según sea necesario, revise otras propiedades de configuración del servicio de plataforma en la siguiente tabla.
    Tabla 1. Propiedades de servicio de plataformas

    Campo

    Descripción

    Locale

    Determina el comportamiento específico local, como el formato de fecha y hora, y también los lentos utilizados. Una cadena introducida debe utilizar el formulario ["_" país ["_" variante])

    Por ejemplo, inglés estadounidense es en_US y el español tradicional sería _ES_Tradicional.

    Política de vigilancia del motor

    Define la respuesta realizada por el servicio de plataforma si detecta un tiempo de espera de vigilancia del motor de estación. Con el watchdog, la estación informa periódicamente al demon de plataforma su recuento de ciclos del motor actualizado. La finalidad de vigilancia es detectar y tratar con un colgar o marcado y se habilita automáticamente cuando se inicia la estación.

    Las selecciones de política de vigilancia incluyen:
    • Solo registro— Genera la pila dump y registra un mensaje de error en el registro del sistema. (La estación debe reiniciarse en última instancia si se produce un tiempo de espera de guardia con el ajuste de solo registro).
    • Terminar— (Predeterminado) Knowledge el proceso de máquina Virtual (VM). Si reinicio en caso de fallo está activado para la estación, la estación se reinicia.
    • Reiniciar— Reinicia automáticamente la plataforma del controlador de supervisión FX de host. Si arranque automático está habilitado para la estación, la estación se reinicia después de reiniciar el sistema.

    Tiempo límite de vigilancia del motor

    El valor predeterminado es de 3 minutos, y el rango es de 1 minuto a muchas horas.

    Si el recuento de ciclos del motor de la estación deja de cambiar o no informa de un recuento de ciclos al servicio de plataforma dentro de este periodo definido, el servicio de plataforma hace que la VM genere una pila de incendios para fines de diagnóstico, y luego tome la acción definida por la política de vigilancia del motor.

    Guardar automáticamente en estación

    Cualquiera Enable (Habilitar) (predeterminado) o Deshabilitar.

    Permite guardado automático de estación de funcionamiento a configur_backup_ < Yymmdd > _ < HHMM > .bog en la frecuencia definida en la siguiente propiedad. Los archivos de copia de seguridad guardados automáticamente se guardan bajo la carpeta de la estación.

    Frecuencia de guardado automático de estación

    El valor predefinido es cada 24 horas para cualquier controlador de supervisión FX integrado. El rango es de 1 a muchas horas.

    Versión de guardado automático de estación a Mantener

    El valor predeterminado es 0. El más antiguo de las copias de seguridad guardadas se sustituye por el siguiente guardado manual o la copia de seguridad automática (una vez que se alcanza el límite especificado). El espacio flash significativo se guarda ajustando esta opción en 0 o 1.

    Disco RAM

    En MB (predeterminado es 1 GB). Indica el tamaño del disco RAM utilizado para almacenar archivos de historia y alarma.

    Mínimo libre establece el nivel en el que los servicios de plataforma y administrador de plataforma muestran una advertencia.

  4. Haga clic en Save [Guardar].