Habilitación o activación del soporte SRAM en el DataRecuperarService - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El servicio de asistencia SRAM proporciona el servicio de asistencia técnica del DataRelease, un servicio de plataforma que se aplica a los controladores FX80 equipados con SRAM.

Figura 1. Editor de servicio de recuperación de datos

Procedimiento

  1. En el Árbol de navegación, haga clic en para expandir Serviciosy luego Plataformas.
  2. Doble clic Datarecuperar. Aparece el editor de servicio de recuperación de datos.
  3. En el campo Service Enabled [Servicio habilitado], seleccione verdadero o falso.

    De manera predeterminada, la propiedad Service Enabled es verdadero. El controlador FX80 no tiene batería de respaldo.

    Si el FX80 recibe alimentación desde un UPS con batería, también podría elegir configurar el campo Servicio habilitado a falso.

    Nota: Si configura el campo Service Enable [Activar servicio], falso, el DatarecuperyService ya no registra los cambios en la base de datos en tiempo real a SAM. El controlador depende completamente de su batería de respaldo para preservar los datos de la estación tras una pérdida de energía.
  4. Haga clic en Save [Guardar]. El sistema le pide que reinicie ahora para aplicar los cambios.
  5. Haga clic en .