Elementos de los servicios Plataformas para la puesta en marcha - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14
En el caso de los controladores FX80, los siguientes servicios de plataforma de Plataformas de la estación son importantes para la puesta en marcha de un nuevo controlador.
  • CertManagerService— Para la gestión del certificado PKI tiendas y se admiten excepciones de host. Este servicio se utiliza en conexiones SSL (TLS) basadas en certificados entre la estación/plataforma y otros hosts.
  • Datarecuperar— Para el funcionamiento y la supervisión de las copias de seguridad SRAM actuales. Este servicio incluye Servicio habilitado la propiedad de configuración que puede deshabilitar, si es preciso. Este servicio es viable solo si se instala una batería de respaldo, o la unidad recibe alimentación de un UPS externo.

Además, es posible que desee revisar y ajustar las propiedades del contenedor principal, si es necesario.