Ajustes de administración de plataforma - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Se utiliza el asistente de puesta en servicio para realizar la configuración más necesaria para una nueva plataforma del controlador de supervisión FX. Sin embargo, es posible que desee revisar (y cambiar opcionalmente) elementos en una conexión de plataforma a cada controlador de supervisión FX, utilizando la vista Administración de plataforma.

Como se muestra en la siguiente figura, la vista Administración de plataforma es una de las varias vistas de cualquier plataforma. Esta vista proporciona un resumen de texto de la configuración del software actual del controlador de supervisión FX, incluyendo su número de modelo, el nivel del sistema operativo, la versión de Java Virtual Machine (JVM), los módulos instalados, los lexiconos, licencias, certificados, etc.

Figura 1. Vistas de administración de plataforma

En esta vista se incluyen comandos y cuadros de diálogo relacionados en los que puede:
  • Establezca la fecha y la hora en el controlador de supervisión FX.
  • Cambie o desactive el puerto HTTP utilizado por el controlador de supervisión FX para el demon de plataforma (servidor de plataforma). El puerto predeterminado es 3011.
  • Cambiar los ajustes de seguridad de la capa de transporte (TLS) utilizados por el controlador de supervisión FX para asegurar plateado acceso, incluido el estado configurado, el puerto platformssl ( HTTPS Puerto), certificado de infraestructura clave pública (PKI) y protocolo TLS. El puerto predeterminado es 5011.
    Nota: En FX Supervisory Software 14. x, SSL siempre se implementa utilizando el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS).
  • Habilitar o deshabilitar el protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP) y el acceso seguro (SSH) al controlador de supervisión FX. De manera predeterminada, ese acceso está deshabilitado, donde ambos protocolos utilizan el puerto TCP 22.
    Nota: Aunque SFTP y SSH son más seguros que el acceso FTP y Telnet, la habilitación sigue existiendo riesgos de seguridad. Recomendamos encarecidamente mantener este acceso deshabilitado. Al finalizar cualquier uso, este acceso debe desactivarse.
  • Salida de servicio de visualización y cambios en los niveles de registro.
  • Habilite el acceso de depuración para el acceso temporal del navegador a las herramientas de diagnóstico del servicio de plataforma.
  • Realice otras tareas de plataforma inicialmente realizadas con el asistente de puesta en servicio, tal modificación de la plataforma admin usuarios (cuentas de usuario), configuración de perfiles de tiempo de ejecución, etc.

Procedimiento

  1. Con el área de trabajo FX, abra una conexión de plataforma con el controlador de supervisión FX. Utilice las credenciales de plataforma que especificó al crear un usuario de plataforma mientras se pone en marcha el controlador de supervisión FX.
  2. En la vista de plataforma del controlador de supervisión FX en el Árbol de navegación, haga doble clic en Administración de plataformas.
  3. En la vista Administración de plataforma, haga clic en cualquiera de los siguientes para revisar o hacer cambios
    Tabla 1. Propiedades de administración de plataforma

    Campo

    Descripción

    Ver detalles

    Proporciona un resumen de plataforma que puede copiar al portapapeles de Windows.

    Cuentas de usuario

    Permite añadir, eliminar o gestionar usuarios de plataforma (se realiza inicialmente como un paso en el asistente de puesta en marcha).

    Frase de contraseña del sistema

    Permite cambiar la contraseña del sistema utilizada para cifrar la información sensible en el sistema de archivos de la plataforma.

    Cambiar puerto HTTP

    Permite cambiar el puerto HTTP del servicio de plataforma del controlador de supervisión FX desde el puerto 3011 a otro puerto.

    Cambiar configuración TLS

    Permite especificar ajustes de la plataforma SSL, incluyendo habilitar y deshabilitar, puerto, certificado PKI para autenticar por y protocolo seguro que utilice.

    Cambiar fecha/hora

    Permite cambiar la fecha, hora y zona horaria actuales del controlador de supervisión FX (realizadas inicialmente como un paso en el asistente de puesta en servicio).

    Opciones avanzadas

    Permite activar o desactivar las siguientes opciones de plataforma avanzada:
    • SFTP/SSH habilitado— Permite activar o desactivar el acceso SSH y SSH al controlador de supervisión FX. También puede cambiar el número de puerto predeterminado que estos protocolos utilizan y comparten.
    • Debug Enabled (depuración de Daemon habilitado)— Permite activar temporalmente las herramientas de depuración de los demorajes basados en navegador. Esto se desactiva automáticamente la próxima vez que las botas del sistema.

    Cambiar configuración de salida

    Permite cambiar el nivel de registro de diferentes procesos que pueden aparecer en la salida del servicio de plataforma.

    Ver depuración de Daemon

    Permite observar mensajes de depuración desde procesos de plataforma de plataforma en tiempo real. También incluye la capacidad de detener o cargar.

    Ver registro del sistema

    Permite ver los registros del sistema para la plataforma.

    Configurar perfiles de tiempo de ejecución

    Permite cambiar los tipos de perfiles de tiempo de ejecución para los módulos de software instalados en el controlador de supervisión FX (realizada inicialmente en el asistente de puesta en marcha).

    Configurar memoria NRE

    Le permite configurar los tamaños de asignación de memoria de este entorno de tiempo de funcionamiento de la plataforma del mundo.

    Copia de seguridad

    Permite realizar una copia de seguridad completa de todas las configuraciones en la plataforma host conectada. Esta copia de seguridad incluye todos los archivos de estación, además de otras configuraciones (normalmente innecesarias para cualquier controlador de supervisión FX recién iniciado).

    Puesta en servicio

    Permite volver a iniciar el asistente de puesta en servicio (utilizado anteriormente en la puesta en marcha inicial del controlador de supervisión FX).

    Reiniciar

    Permite reiniciar la plataforma del controlador de supervisión FX, que reinicia todo el software incluido el sistema operativo y la máquina Virtual Java (JVM), entonces el servicio de plataforma y, a continuación, (si se configura en el Director de la aplicación [Director de estación]), la estación instalada. Si hace clic en este botón, aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

    Si se reinicia, su conexión de plataforma se pierde y suele tardar unos minutos hasta que se pueda reconectar al controlador de supervisión FX.