Algunos elementos de configuración de plataforma de un controlador de supervisión FX no son directamente accesibles en una conexión de plataforma FX Workbench A ese controlador (es decir, mediante el asistente de puesta en marcha o cualquiera de las vistas de plataforma). En su lugar, debe tener instalada una estación en el controlador de supervisión FX y esa estación en funcionamiento.
Utilice el área de trabajo FX, abra una conexión de estación a esa estación y configure estos elementos relacionados con la plataforma accediendo a los servicios bajo la estación's ' Plataformas contenedor.