Requisitos - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Estas instrucciones presuponen que tiene un equipo que ejecuta una copia licenciada de FX Workbench 14. x.

Nota: Su equipo debe cumplir los requisitos mínimos de hardware y funcionamiento del sistema de estación de trabajo FX Workbench que está trabajando. Estos requisitos incluyen un adaptador de Ethernet de trabajo con compatibilidad TCP/IP (capacidad de navegador). Para instalar cualquier módulo adicional se necesita una conexión Ethernet TCP/IP al controlador de supervisión FX80.
Para esta conexión Ethernet, puede utilizarse:
  • un cable de conexión Ethernet conectado directamente entre su equipo y el controlador de supervisión FX. Si su puerto Ethernet de su equipo no está detección automática, entonces necesita un cable cruzado Ethernet.
  • una conexión LAN normal, lo que significa que tanto su equipo como el controlador de supervisión FX están conectados físicamente al mismo concentrador o conmutador Ethernet