Preparación para la repuesta en puesta en marcha del controlador FX de supervisión - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El controlador de supervisión FX80 Viene por completo y con licencia. No es necesario ejecutar hasta el proceso de puesta en servicio, pero este proceso está disponible como opción. También puede utilizar el proceso de puesta en marcha como una forma alternativa de cambiar las credenciales de la plataforma y la contraseña predeterminadas.

Procedimiento

  1. Instale la última versión de FX Workbench en su equipo, incluida su licencia permanente.
    Notes: Normalmente, los archivos de licencia del controlador de supervisión FX80 ya se encuentran en el dispositivo.
  2. Conecte un extremo de un cable de conexión de par trenzado sin blindaje estándar Ethernet de categoría -5 (UTP) al conector Ethernet RJ-45 para LAN1 (etiquetado PRI) en el controlador de supervisión FX.
  3. Fije el otro extremo del cable de conexión a un puerto de Red o directamente a un concentrador Ethernet.
  4. Encienda el controlador de supervisión FX.
  5. Anote la configuración IP actual de su equipo y después vuelva a asignar la dirección IP de su equipo para su tarjeta de interfaz de Red Ethernet (NIC).
    Como alternativa a reasignar la dirección IP de su equipo, puede hacer una de las siguientes acciones:
    • Obtener una USB-to-Etadaptador de Red hernet (segundo tarjeta de interfaz de Red, o NIC), y utilícelo con un cable cruzado Ethernet para poner en marcha los controladores FX de supervisión. En este caso, configure el segundo NIC para utilizar los ajustes en el resto de este paso.
    • Utilice una conexión de modo de shell serie con el controlador de supervisión FX para reasignar su configuración de dirección IP de fábrica. Tras realizar este cambio y reiniciar el controlador de supervisión FX, puede continuar la puesta en marcha utilizando el área de trabajo FX. Esta acción requiere una USB-to-Micable adaptador de USB, controlador COM Virtual (VCP) y modo de encendido especial para los controladores FX de supervisión.

      Los controladores VCP provocan que un dispositivo USB aparezca como un puerto COM adicional disponible para el equipo. Mediante el software de emulación terminal, como PuTTY o ClearTerminal, el equipo puede acceder al dispositivo USB de la misma manera que acceder a un puerto COM estándar. Para ver más información, consulte Cuerpo del sistema.

    Para esta conexión inicial a un controlador de supervisión FX de fábrica, configure el NIC del equipo para utilizar una dirección IP en la misma subred que el controlador de supervisión FX, así como una máscara de subred coincidente.

    Ajuste la dirección IP en el intervalo: 192.168.1.1 a 192.168.1.254 (a excepción de 192.168.1.149, que es la dirección IP predeterminada para FX80).

    con una máscara de subred de: 255.255.255.0

  6. En su equipo, inicie FX Workbench. El Árbol de navegación debe aparecer en el lado izquierdo de la pantalla. Si no es así, en la barra de menús, seleccione Ventana > barras laterales > Navegación.