Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Procedimiento
-
Revise la lista de módulos disponibles. Seleccione el software para instalar. Uso Módulo de trabajo FX de 14. x módulos como referencia al seleccionar módulos.
Figura 1. Módulos de Software
Tenga en cuenta lo siguiente:- Modos preseleccionados de núcleo requieren razones de base de datos de estación cada una con un descriptor rojo, que puede leer como:
- Instale el módulo de plataforma necesario (número de compilación FX Workbench)
- Instalar necesario para perfil de tiempo de ejecución (número de compilación FX Workbench)
- Módulo Install requerido por estación (número de compilación FX Workbench)
- Puede seleccionar módulos adicionales a la instalación seleccionando las casillas de verificación. La descripción de cada uno está en texto azul, y se muestra como:
- No instalado (si no está seleccionado)
- Instalar (si está seleccionado)
- Para ordenar por orden alfabético la lista, haga clic en el encabezado del Software de la tabla. Para volver al orden de clasificación predeterminado, haga clic en la cabecera de la tabla (en blanco).
- Para restablecer la selección de módulos a la colección original, haga clic en Restablecer.
- Modos preseleccionados de núcleo requieren razones de base de datos de estación cada una con un descriptor rojo, que puede leer como:
- Haga clic en Siguiente.