Reiniciar una conexión de plataforma utilizando la dirección IP nueva (modificada) - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Debe utilizar las credenciales para el nuevo usuario de la plataforma que creó (para sustituir el usuario de plataforma predeterminado de fábrica), o si ha creado usuarios de plataforma adicionales, debe utilizar credenciales para uno de ellos.

Figura 1. Autenticación de la plataforma

Si ha cambiado la dirección IP de su equipo para poner en marcha el controlador FX de supervisión, suele necesitar reconfigurar los ajustes TCP/IP de su equipo a los ajustes adecuados para comunicarse con el controlador. De lo contrario, no podrá conectarse al controlador para otra puesta en marcha.