Instalación de lexiconos - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En el paso de instalación de lexicon, puede instalar uno o más conjuntos de archivos de lexicono basados en texto en el controlador de supervisión FX, lo que proporciona cualquiera de ellos !lexiconos subdirectorio bajo su inicio de sesión en el área de trabajo FX. Los iconos de Lexiiconos admiten idiomas distintos del inglés en el controlador de supervisión FX. Los códigos de LexIOiconos se identifican mediante códigos locales de Java, como FR (Francés) o de (Alemán). En algunas instalaciones domésticas (Estados Unidos), un lexicono inglés (en) se añade y se configura para personalizar globalmente elementos como las descripciones de propiedades en el área de trabajo FX.

Conjuntos de archivos de Lexicon debe estar bajo un subdirectorio de lexíconos bajo su inicio de la central de trabajo FX.

Nota: Para el Software FX Supervisory 14. x y superior, recomendamos omitir este paso. En su lugar, realice uno o varios módulos de lexiconos personalizados e instalándolos en el paso siguiente (Select módulos). De lo contrario, pueden producirse problemas en el acceso al navegador de la estación alojada.
Figura 1. Instalación de Lexicon

Procedimiento

  1. Haga clic en los códigos de idioma que desee.
  2. Haga clic en Siguiente.