Instalación de archivos de distribución de núcleo - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Durante la puesta en marcha, las dependencias de la plataforma FX Supervisory Controller se comparan con los archivos de distribución (.dist) disponibles en la base de datos del software de su equipo de trabajo FX. El asistente determina qué archivos .dist deben seleccionarse para la instalación y, a continuación, le informa en la siguiente pantalla.

Figura 1. Instalación del archivo de distribución

Haga clic en Siguiente para seleccionar los archivos de distribución. Aparece una pantalla de configuración TCP/IP.