Inicio del asistente de puesta en marcha - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Procedimiento

  1. Con el área de trabajo FX, abra una conexión de plataforma con un controlador FX80.
  2. En el Árbol de navegación, haga clic con el botón derecho del ratón TrueVUE y seleccione Asistente de puesta en marcha.
    Figura 1. Asistente de puesta en marcha

  3. Seleccione las casillas de verificación en función de la siguiente tabla. Asegúrese de que la Configurar usuarios de demon de plataforma adicionales .
    Tabla 1. Puesta en servicio

    Casilla de verificación

    Descripción

    Solicitud o instalación de licencias de software

    Preseleccionado y desactivado para cualquier nuevo controlador de supervisión FX

    Ajustar perfiles de tiempo de ejecución habilitados

    Preseleccionado y desactivado para cualquier nuevo controlador de supervisión FX

    Instalación de una estación del equipo local

    Seleccione esta casilla de verificación. Instale la nueva o migrada de un equipo local.

    Instale lexiconos para admitir idiomas adicionales

    Opción para instalar conjuntos de lazos basados en archivos (alternativa a módulos lexicono). Normalmente se deja esta casilla de verificación no seleccionada. Los módulos Lexicon se recomiendan en la versión 14 de FX y superiores.

    Módulos de instalación/actualización

    Siempre preseleccionado cuando se ejecuta el asistente. Selecciona los módulos de software y opcionalmente cualquier módulo de lexicono.

    Software de instalación/actualización del software de los archivos de distribución

    Preseleccionado y desactivado para cualquier nuevo controlador de supervisión FX

    Sincronizar con mi fecha y hora del sistema local

    Preseleccionado en la mayoría de los casos. Para nuevos controladores (por ejemplo) donde la hora del controlador puede diferir en gran medida del tiempo real.

    Nota: Asegúrese de que esta casilla esté seleccionada para actualizar la fecha y la hora de los valores predeterminados colocados en el controlador en fábrica.

    Configuración de la configuración de Red TCP/IP

    Recomendado

    Configuración de la contraseña del sistema

    Preseleccionado y desactivado para cualquier nuevo controlador de supervisión FX

    Eliminar cuenta de usuario predeterminada de plataforma

    Preseleccionado y desactivado para cualquier nuevo controlador de supervisión FX. No se puede poner en marcha una unidad con el usuario administrador de plataforma predeterminado de fábrica.

    Configurar usuarios de demon de plataforma adicionales

    Opción recomendada si necesita cuentas de usuario de administrador de plataforma adicionales con nombres de usuario y contraseñas únicos (todas las cuentas adicionales tienen privilegios completos y iguales).

  4. Haga clic en Siguiente.