Especificación de una base de datos de estación para instalar - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si tiene lista de bases de datos de estación específicas para su instalación en el controlador de supervisión FX, puede especificarlo en este paso del asistente.

Figura 1. Instalación de la estación

Procedimiento

  1. En el cuadro Estación, seleccione el nombre de la base de datos de la estación en su equipo.
  2. Si lo desea, introduzca un nuevo nombre de estación. De lo contrario, no lo cambie.
  3. Si es necesario, introduzca una frase de contraseña. Si la contraseña de la estación local de la estación es diferente a la frase de contraseña del sistema remoto, se le pedirá que introduzca la frase de contraseña de la copia local. Si las contraseñas coinciden, no se le pedirá que introduzca uno.
  4. Si lo desea, seleccione una o ambas casillas de verificación. Al poner en marcha los controladores FX de supervisión, se recomienda seleccionar ambas casillas de verificación):
    • INICIAR DESPUÉS DE INSTALL: Iniciar la estación inmediatamente después de copiarla.

      Cuando se selecciona esta casilla, la estación se reinicia al final de la puesta en servicio, incluso si no se reinicia el controlador de supervisión FX.

    • AUTO-Arranque T: Iniciar la estación cada vez que se inicia el servicio de plataforma.

      Cuando se selecciona esta casilla, la estación comienza cada vez que se reinicia el controlador de supervisión FX.

      Nota: En algunos escenarios de puesta en marcha, es posible que desee borrar ambas opciones de inicio al instalar una estación, especialmente si finaliza la puesta en marcha en un reinicio. A continuación, se instalan los módulos de software necesarios por la estación (junto con todos los archivos de estación), pero la estación permanece inactivo.

      En este caso, para iniciar la estación, debe volver a abrir una conexión de plataforma con el controlador de supervisión FX tras el reinicio, empezando por la estación actual de inactividad desde la vista del Director de Aplicaciones. Este proceso permite ver todos los mensajes de salida estándar de la estación, ya que transiciones de inactivo a empezando a iniciado.

      En el Director de aplicación, asegúrese de habilitar AUTO-Inicio en la estación seleccionada. De lo contrario, el estado permanece inactivo después de reiniciar el controlador.

  5. Haga clic en Siguiente. Aparece un cuadro de diálogo que le pregunta A los archivos de estación que desea copiar.
    Figura 2. Archivos de estación a copiar

  6. Realice una de las siguientes opciones:
    • Copiar archivos de los directorios seleccionados (recomendados)

      Permite especificar las subcarpetas en esa estación local copiada. Esta acción genera una Árbol selección después de hacer clic en Siguiente.

    • Copiar solo el configur.bog archivo de base de datos de estación

      Copia solo la configuración de la estación (componentes) y no cualquier carpeta y archivo de apoyo (por ejemplo, archivos PX y archivos HTML).

  7. Haga clic en Siguiente. Aparece una pantalla que le pide que seleccione las subcarpetas.
  8. Seleccione la subcarpeta en la estación local para copiar. Expanda las carpetas según sea necesario. De manera predeterminada, los directorios se seleccionan para copiarlos en la estación. Los directorios que no están seleccionados ya no son necesarios. Normalmente, se dejan todos los directorios seleccionados.
  9. Haga clic en Siguiente.