- Nombre de usuario
El nombre de usuario puede ser un máximo de 14 caracteres alfanuméricos (A-Z, A-Z, 0-9). El primer carácter debe ser alfabético y siguiente, ya sea alfanumérico o subrayado (_).
- Password (Contraseña) Se requiere una contraseña segura (debe coincidir en los dos campos de contraseña). Los caracteres de entrada aparecen únicamente en asteriscos (*). La contraseña debe tener 10 caracteres como mínimo, incluyendo al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un dígito. Si intenta introducir una contraseña que no cumpla las reglas mínimas, aparece un mensaje de error. Algunas directrices básicas sobre contraseñas seguras incluyen lo siguiente:
- Utilice la carcasa superior e inferior.
- Incluir dígitos numéricos (un mínimo de uno).
- Incluir caracteres especiales.
- No utilice palabras del diccionario.
- No utilice el nombre de la empresa.
- No haga la contraseña igual que el nombre de usuario.
- No utilice números comunes como teléfono, dirección, años, etc.
- Observaciones
Este es un campo alfanumérico opcional que puede utilizar al añadir un nuevo usuario de administrador de plataforma, solo para fines de descripción (nota que no puede editarlo después de añadir un usuario, a diferencia de la contraseña del usuario).
Si pierde o olvida estas credenciales, es posible que no pueda completar la puesta en marcha y el inicio del controlador de supervisión FX. En este caso, puede restaurar el usuario de plataforma predeterminado de fábrica, lo que proporciona que se conecte en serie al controlador (realice una conexión en serie) y pulse una tecla en el momento que se le pida durante el arranque del controlador de supervisión FX siguiendo un ciclo de alimentación.