Especificación de un usuario de plataforma para sustituir el usuario de plataforma predeterminado de fábrica - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para poner en marcha una estación, es necesario crear una nueva cuenta de plataforma.

El asistente de puesta en marcha en FX Supervisory Software 14. x le impide poner en marcha un controlador de supervisión FX utilizando la cuenta de usuario de plataforma predeterminada de fábrica. Para proceder, debe introduzca un nombre de usuario diferente, junto con fuerte contraseña. Debe tener 10 caracteres como mínimo, incluyendo al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un dígito.

Después de su entrada en este cuadro de diálogo, otro paso (si está preseleccionado) le permite crear usuarios de administrador de plataforma adicionales, si es necesario. Cada usuario de plataforma debe tener un nombre de usuario único y utilizar una fuerte contraseña. Se admiten hasta 20 usuarios en total.

Nota: Cada cuenta de usuario de plataforma tiene el mismo acceso admin. de plataforma (completa). Los usuarios pueden cambiar su contraseña e incluso crear cuentas de administrador de plataforma adicionales.
Nota: Las entradas de nombre de usuario y contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Si no cambia la dirección IP del controlador durante la puesta en marcha, las credenciales de su usuario de plataforma de repuesto se recordarán en la sesión actual de FX Workbench. Esta acción puede simplificar la conexión de la plataforma al controlador después de que se reinicie desde la puesta en marcha.

Sin embargo, si cambia la dirección IP durante la puesta en marcha, debe recordar y volver a introducir las nuevas credenciales para que un usuario de la plataforma vuelva a conectarse. Tenga en cuenta siempre cualquier credencial de plataforma modificada y guárdela de cerca. Estas credenciales proporcionan el mayor nivel de seguridad a cualquier plataforma de la plataforma 4.

Procedimiento

  1. En la pestaña Nombre de usuario , introduzca un nombre de usuario para iniciar sesión en la plataforma.
    Nota: El nombre de usuario de plataforma predeterminado jci no se puede utilizar.
  2. En la pestaña Password (Contraseña) , escriba una contraseña segura (debe coincidir en los dos campos de contraseña). La contraseña debe utilizar un mínimo de 10 caracteres, un dígito, una letra mayúscula y una letra minúscula.
  3. Opcionalmente, introduzca un descriptor alfanumérico para este usuario administrador de plataforma en la Observaciones . El comentario se ve en la tabla Usuarios si hay más de un usuario de plataforma.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Nota: La cuenta de usuario de la nueva plataforma se conserva en el controlador. Por ejemplo, si necesita migrar un FX80, lleve la estación a FX Workbench 6. x, luego vuelva a adelante a FX Workbench 14, necesita utilizar la nueva credencial de plataforma definida en este procedimiento.
  5. Haga lo siguiente:
    • Para añadir nuevos usuarios, haga clic en Nuevo usuario e introduzca la información del usuario.
    • Para eliminar usuarios, seleccione el usuario y haga clic en Eliminar usuario.
    • Para cambiar una contraseña, haga clic en el usuario y haga clic en Cambiar la contraseña. Ingrese la Nueva contraseña.
  6. Haga clic en Siguiente.