Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Los perfiles de tiempo de ejecución habilitados especifican qué tipos de módulo de software FX Supervisory software 14 .jar
archivos para instalar.
All FX Supervisory Software 14. x plataformas requieren los archivos del módulo base RUNTIME (-rt) .jar, por lo que la casilla es preseleccionada (solo lectura).
Procedimiento
-
Utilice la siguiente tabla como referencia. Asegúrese de seleccionar ambas UX y WB casillas de verificación.
Tabla 1. Habilitar perfiles de tiempo de funcionamiento Campo
Descripción
MÓDULO RUNTIMIENTE: solo JARS con clases Java tiempo de ejecución núcleo, sin interfaz de usuario.
Solo lectura. Siempre seleccionado.
UX: módulos JARs que tienen solo interfaz de usuario ligera HTML5+Javascript+CSS.
Seleccione esta opción para admitir el acceso al navegador web cliente, utilizando HTML5, Javascript®y tecnologías CSS. El cliente no necesita ejecutar Java® y descargue WbApplet desde el controlador. Al seleccionar esta casilla, la casilla WB también se selecciona la casilla de verificación.
Nota: Algunas vistas de la versión 14 de FX no se han convertido en HTML5. Estas vistas incluyen las vistas del Administrador de dispositivos, Hoja de hilos y editor de Px. Se programan para convertirse en una versión futura.WB: Módulos JARs que tienen clases de interfaz de usuario del área de trabajo o de trabajo de trabajo.
Seleccione (además de UX) si el controlador de supervisión debe también admitir el navegador Banco de trabajo Web acceso desde clientes habilitados para Java, utilizando WbApplet. Al seleccionar esta casilla, la casilla UX también se selecciona la casilla de verificación.
SE: módulos JARs que tienen clases Java que utilizan la API de plataforma de edición estándar de Java 8 (SE) completa.
No disponible para los controladores FX de supervisión basados en NX.
DOC: Módulos JARs que no tienen clases de módulo.
Seleccionable, pero no se recomienda por razones de espacio en un controlador de supervisión FX.
- Haga clic en Siguiente.