Configuración de los ajustes de TCP/IP - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para poner en marcha la estación, es posible que tenga que actualizar los ajustes TCP/IP de la estación.

Figura 1. Configuración TCP/IP

Procedimiento

  1. Revise los ajustes en la pestaña Configuración IPv4, que incluye la dirección IP de fábrica temporal.
  2. Asigne el controlador una dirección IPv4 única para la Red que está instalando. Ningún otro dispositivo de esta Red debe utilizar esta misma dirección IP. Incluya la máscara de subred adecuada utilizada por la Red.

    Como alternativa, si la Red admite el protocolo de configuración dinámica de Host (DHCP), puede habilitarlo seleccionando ACS CPv4 habilitado Casilla de verificación. En este caso, los campos Dirección IP y Máscara de subred se convierten en solo lectura.

    Nota: En general (para estabilidad), recomendamos una dirección IP estática sobre DHCP. No activar DHCP a menos que esté seguro de que la Red tiene servidores DHCP. De lo contrario, el controlador de supervisión FX puede ser accesible a través de la Red.
  3. Si es necesario, ajuste otros ajustes de TCP/IP, que incluyen:
    • Nombre de host–Utilice el nombre localhost predeterminado o introduzca otro nombre que desee utilizar para este host.
    • Archivo de Hosts –Haga clic en las flechas para ampliar el campo de edición. El formato es un archivo de hosts TCP/IP estándar, donde cada línea asocia una dirección IP concreta con un nombre de host conocido. Utilice una línea separada para cada entrada. Coloque la dirección IP en la primera columna seguida del nombre de host correspondiente. La dirección IP y el nombre del host están separados por al menos un espacio.
    • Nombre de dominio DNS–Introduzca el nombre del dominio de la Red, o si no procede, deje el campo en blanco.
    • Gateway IPv4–Introduzca la dirección IP del dispositivo (como un conmutador o un router) que envíe los paquetes a otras Redes o subredes.
    • Servidores DNSv4–Haga clic en el signo más de un campo para introducir la dirección IPv4 de uno o varios servidores DNS.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Nota: Los controladores FX80 tienen dos puertos Ethernet, donde Interfaz 2 está disponible para configurar el puerto Ethernet secundario (LAN2). Por defecto, este puerto está desactivado (no tiene una Predeterminado ). El uso previsto de este puerto está para:
    • Aislamiento del tráfico Ethernet del controlador desde la interfaz principal (LAN1)
    • En algunos casos, el LAN2 puede configurarse con una dirección IP estándar y fija que solo sea utilizada por el técnico de servicio de una empresa, cuando esté en el sitio. Esta acción permite acceder al controlador de supervisión FX sin desconectarlo de la Red del cliente, o sin conectar el equipo de servicio del técnico a la Red del cliente (lo que podría ir frente a las políticas de seguridad de TI locales).

      En cualquier caso, tenga en cuenta que solo un puerto LAN puede configurarse como DHCP. Si habilita LAN 2, suele especificar otra dirección IP estática (Red) y la máscara de subred adecuada.

    También tenga en cuenta lo siguiente:
    • Si se habilita ambos puertos LAN, tenga en cuenta que la dirección IP de LAN1 y la dirección IP de LA2 deben estar en subredes diferentes, de lo contrario los puertos no funcionan correctamente.

      Por ejemplo, con un típico Clase C máscara de subred de 255.255.255.0, ajuste Interfaz 1= 192.168.1.99 y Interfaz 2=192.168.1.188 es una configuración no válida, ya que ambas direcciones están en la misma subred.

    • Un controlador de supervisión FX no proporciona enrutamiento IP ni operación de puente entre diferentes Interfaces (puertos LAN o WiFi).

      Haga clic en Deshacer cambios para restablecer todo el ajuste (todas las Interfaces) vuelvan a los valores previos a los pasos originales.