Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Le recomendamos que utilice FX Workbench para actualizar la contraseña del sistema. Consulte Cambio de credenciales predeterminadas.
Todas las plataformas del mundo 4 tienen una contraseña de sistema (contraseña), que cifra información sensible. Esta información incluye las contraseñas de cliente almacenadas en archivos .bog y bases de datos de estación (archivos configur.bog) o archivos de distribución de respaldo de estación (.dist). La contraseña aumenta la seguridad de los archivos que contienen información crítica. En las distintas operaciones FX Workbench, se le pedirá que introduzca la frase de contraseña, como al copiar las estaciones o restaurar las copias de seguridad de la estación en plataformas remotas. Las siguientes áreas en el marco se ven afectadas por la implementación de la frase de contraseña:
- Provisioning [Provisioning]
- Archivo de transferencia de archivos
- Copia de seguridad de estación
- Copia de seguridad
- Puesta en servicio
- Exportar etiquetas
- Sustitución de Hardware
La información sensible de los archivos está protegida con cifrado, ya sea cifrando la información dentro de los archivos o cifrando todo el archivo. El uso del cifrado depende de la portabilidad del archivo. Archivos situados en el inicio del usuario del daemon (archivos que pertenece al sistema) se cifran utilizando una clave fuerte y de forma aleatoria que solo existe en ese sistema. Archivos situados bajo un inicio de trabajo de estación de trabajo FX 14. xportátil Los archivos que se pueden enviar a muchos sistemas se cifran utilizando una clave derivada de la frase de contraseña del sistema definida por el usuario introducida durante la instalación del software o cuando cambia la frase de contraseña del sistema.
Debido a los distintos tipos de cifrado utilizados para el sistema o portátil ubicación, al transferir archivos entre el inicio del usuario del daemon y otro inicio de usuario de FX Workbench, debe utilizar las herramientas de plataforma FX Workbench (Copia de estación, transferencia de archivos o copia de seguridad). Mediante las herramientas de plataforma se convierte los archivos para utilizar la clave de cifrado correcta para la ubicación de destino.
Para System-to-potransferencias de tablas
Puede obtener copias de archivo portátiles de los archivos que se encuentran en el usuario del servicio de daemas:cualquiera de estos métodos:
- Haga una copia de seguridad de la vista Administración de plataforma.
- Haga una copia de seguridad desde una estación de funcionamiento.
- Utilice el cliente de transferencia de archivos o la estación de transferencia de archivos desde la vista de administrador de plataforma.
Los archivos locales, de copias de seguridad y de copia de seguridad locales resultantes están protegidos con una frase de contraseña.
En Porpestañale-to-sytransferencias de vástago
Cuando se utiliza el instalador de archivos de distribución para restaurar un archivo .dist de copia de seguridad, o si utiliza la copia de seguridad de estación para transferir una estación desde su directorio FX Workbench a un controlador, la contraseña del archivo se valida y utiliza para traducir los datos en el adecuado sistema formato de cifrado utilizado en el inicio del usuario del daemon.