Ver los cambios de TCP/IP realizados desde el área de trabajo FX - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Registros de equipos FX Workbench antes y después Ajustes de TCP/IP realizados en las conexiones de su plataforma en piches.bog archivo. Si es necesario, puede revisar los cambios realizados desde FX Workbench utilizando el siguiente procedimiento.

Procedimiento

  1. (En su equipo), expanda el Árbol de navegación Mi Host (Direccionamiento QR completado) y, después, Mi sistema de archivos.
  2. Expandir Inicio de usuarioy luego expanda piches.bog. Las carpetas de la lista son fecha-nombre con las siguientes convenciones.

    < yyyymddhhmmss >

    Por ejemplo, d20150113153640 para 2015 e 13 3:36 pm

  3. Expanda la carpeta que desee (o haga clic con el botón derecho y seleccione Vistas > Hoja de propiedades).

    Anote el descodificación incluido Model valor, por ejemplo, 13-Jan-2015 03:36 PM EST (en lugar de d20150113153640).

    Debajo de cada carpeta hay dos objetos:
    • valor de prioridad — Ajustes TCP/IP que existía antes de este cambio.
    • nuevo: — Ajustes TCP/IP que existía después de este cambio.
  4. En la hoja de propiedades, expanda PriValue o New Value para ver los ajustes.
    Nota: Si tiene abierto una conexión de plataforma (a cualquier host), también puede revisar el historial de cambios IP realizados desde el área FX Workbench a plataformas remotas. En la parte inferior de la vista de configuración TCP/IP, haga clic en Auditoría. Esto muestra esta misma carpeta de ipChanges.bog y todas las carpetas en una vista de hoja de propiedades. Expanda una carpeta de cambio para ver una descodificación tiempo de mod valor, por ejemplo, 13-Jan-2015 03:36 PM EST (en lugar de d20150113153640). Expandir una valor de prioridad o nuevo: en la vista para ver los ajustes.