Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Restauración de los valores predeterminados de fábrica devuelve el controlador al estado en el que estaba en el momento de envío de la fábrica
- Al poner en marcha un nuevo controlador de supervisión FX, hace un error que introduzca las credenciales de ememon de plataforma predeterminadas o la frase de contraseña. El resultado es que no se ponga en marcha el controlador. En este caso, su única opción de recuperación es restaurar los valores de fábrica.
- Al cerrar un controlador FX de supervisión, una práctica recomendada es recuperar los valores predeterminados de fábrica para limpiar todos los datos de plataforma y estación del controlador.
|
Leyenda |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
1 |
PROG |
USB 2.0 para usar con unidad flash USB |
|
2 |
ERROR |
Micro-A USB para comunicaciones de depuración serie |
|
3 |
RESPALDO |
El interruptor de botón pulsador para iniciar una copia de seguridad USB, o si se mantiene en el encendido, inicia una imagen de recuperación de fábrica |
|
4 |
SHT/DN |
Interruptor de botón pulsador empotrado para iniciar un apagado controlado |
|
5 |
RESPALDO |
LED para indicar la presencia de medios USB, una copia de seguridad, una restauración o una imagen de recuperación de fábrica en proceso |
El DEPURACIÓN puerto es un puerto USB estándar de tipo Micro-A para las comunicaciones de depuración serie al controlador.
El SHT/DN botón pulsador inicia apagado controlado del controlador, asegurándose de que se preserven todos los datos de la estación.
Para restaurar los valores predeterminados de fábrica: