Menú shell del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

El cuerpo del sistema de un controlador de supervisión FX proporciona un acceso sencillo, basado en el menú, a los ajustes básicos de la plataforma, incluidos los ajustes de Red IP, las credenciales de plataforma, la hora del sistema y la habilitación o desactivación de SFTP/SSH y Telnet. Además, puede utilizar el cuerpo del sistema para realizar funciones TCP/IP desde el controlador de supervisión FX a otro host.

Los cambios emitidos en el cuerpo del sistema se vuelven inmediatamente efectivo, excepto en los ajustes de dirección IP (actualización de ajustes de Red). Debe reiniciar el controlador de supervisión FX para que los ajustes de Red modificados sean efectivos.

Nota: Si SSH está habilitado en un controlador de supervisión FX, también puede acceder al cuerpo del sistema del controlador utilizando una sesión de terminales remota utilizando SSH. El inicio de sesión en la plataforma sigue siendo necesario (solo con un controlador de supervisión FX alimentado con el modo de shell del sistema).
Importante: Tenga cuidado al cambiar elementos del cuerpo del sistema, en particular cuenta de plataforma (inicio de sesión, contraseña del sistema) y configuración de la Red. Si cambia las credenciales de inicio de sesión de la plataforma y, a continuación, pierde o olvida, puede restaurar la valor fábrica credenciales de inicio de sesión de plataforma. Sin embargo, debe hacer una conexión de shell del sistema de depuración, reiniciar el controlador de supervisión FX y, a continuación, tener cuidado de pulsar una tecla en el momento adecuado durante el arranque del controlador FX Supervisory.

La siguiente figura es un ejemplo del menú shell del sistema.

Figura 1. Menú del cuerpo del sistema

Para seleccionar una opción de menú, escriba el número asociado (1 a 9) o L para cerrar sesión, luego pulse Introduzca.

Por ejemplo:
  • Type [Tipo] 2 (Actualizar ajustes de Red) para recuperar el acceso IP, o para establecer los ajustes IP de un nuevo controlador de supervisión FX.
  • Type [Tipo] 6 (Cambiar contraseña del sistema) para cambiar la contraseña de la unidad del sistema. Puede hacer esto si desea intercambiar en una tarjeta microSD desde una unidad previamente configurada, para cambiar la frase de contraseña de la unidad para que coincida con la frase de contraseña ya almacenada en la tarjeta SD.
  • Type [Tipo] 7 (Habilitar USB frontal) para activar o desactivar el puerto de la US FX80 para hacer copias de seguridad y restaurar.
  • Type [Tipo] 8 (Configure Wifi) para editar los ajustes de Wifi integrados.