Conexión a la carcasa del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El siguiente procedimiento proporciona pasos para utilizar el cuerpo del sistema. Los ejemplos suministrados utilizan el programa de emulación de terminales PuTTY.

Los requisitos previos son:
  • acceso físico al controlador de supervisión FX
  • U universalSB-to-Micable de conector de interconexión

Procedimiento

  1. Conecte el cable USB entre el puerto de depuración del controlador y el puerto USB que está utilizando en su equipo.
  2. En su equipo, inicie su software de emulación de terminal. Por ejemplo, para iniciar PuTTY desde el menú Inicio de Windows, vaya a Programas > PuTTY > PuTTY.
  3. En el Árbol del Configuración de PuTTY cuadro de diálogo, expanda Conexión y haga clic en Serie.
  4. Ajuste la Línea serie para conectarse a para utilizar el puerto COM (USB) de su equipo. Por ejemplo, COM3.
    Nota: Puede examinar puertos en el Administrador de dispositivos de Windows para determinar qué puerto serie está en uso en el equipo.
  5. Ajuste la Configure la línea serie campos de la siguiente manera:
    • Velocidad (baudios): 115200
    • Bits de datos: 8
    • Bits de parada: 1
    • Paridad: Ninguno
    • Control de flujo: Ninguno
  6. En el cuadro de diálogo PuTTY Configuration, haga clic en Sesión del Árbol y, a continuación, seleccione Serie para el Tipo de conexión.
    Nota: Puede guardar esta configuración para reutilizar en futuras sesiones serie del controlador de supervisión PuTTY para FX. Para ello, introduzca un nombre de conexión en la Sesiones guardadas campo (por ejemplo, FX80-Connect) y haga clic en Save [Guardar]. Cuando inicie PuTTY vuelva a conectarse a la serie a un controlador de supervisión FX, seleccione este nombre y haga clic en Carga.
  7. En la parte inferior del cuadro de diálogo PuTTY Configuration, haga clic en Introduzca.
  8. En el indicador de inicio de sesión, introduzca un nombre de usuario de plataforma. En el indicador de contraseña, introduzca la contraseña de la plataforma.

    Si se le pide la contraseña del sistema, introduzca la frase de contraseña del sistema de la plataforma.

    Si el inicio de sesión tiene éxito, aparece el menú System Shell (Shell del sistema)

  9. Cuando haya terminado de realizar cambios de plataforma en el cuerpo del sistema, haga lo siguiente:
    • Si no hizo cambios, o no es necesario reiniciar, simplemente escriba L para cerrar sesión.
    • Si los cambios realizados requieren reiniciar (como ajustes de Red), seleccione la opción Reiniciar. Type [Tipo] Y en el ¿Confirma que desea reiniciar [y/n] , y pulse Introduzca. El texto relacionado con el apagado aparece en la ventana terminal (PuTTY).
  10. Cierre PuTTY.
  11. Desconecte el conector USB del puerto de depuración del controlador de Supervisor FX.