Actualizar los ajustes de Red - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

Utilice la opción de menú Actualizar ajustes de Red para acceder a la mayoría de las mismas opciones de Red IP disponibles en el paso del asistente de puesta en marcha Configuración TCP/IP. Cuando se selecciona Actualizar configuración de Red, se le pedirá que cada ajuste sea secuencialmente, empezando por el nombre de host.

Nota: Después de guardar la configuración de la Red, no se activan hasta que se reinicie el controlador de supervisión FX. Vuelva al menú principal del sistema principal y seleccione Reiniciar, menú 6.

Actualizar hora del sistema

Si aún no se ha completado el proceso de puesta en servicio, es posible que tenga que ajustar la fecha y hora actuales (AAAMAMMDHMMMM.ss). Por ejemplo: 2015231536 para 23-Oct-2015 a 3: 36 pm UTC o 11: 36 EDT.