Cuerpo del sistema - Facility Explorer - LIT-12012284 - Supervisory Device - FX80 Supervisory Controller

Boletín técnico de instalación y consulta rápida del Software FX80

Product
Controls > Supervisory Controls > FX80 Supervisory Controller
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12012284
Revision date
2024-06-14

El controlador de supervisión FX tiene un cuerpo del sistema, proporcionando acceso de bajo nivel a algunas configuraciones básicas de plataforma. Uso de un modo de encendido especial y una conexión serie a través de USB-to-Micable de interconexión conectado al puerto de depuración del controlador de supervisión FX, puede acceder a este cuerpo del sistema. El cuerpo del sistema también está disponible usando SSH (que proporciona que SSH está habilitado en el controlador de supervisión FX).

El uso normal del cuerpo del sistema está para solucionar problemas. Sin embargo, en el caso de la configuración incorrecta de la dirección IP, puede utilizar el cuerpo del sistema serie para recuperar el acceso a la unidad.

Nota: Además, según sus preferencias, es posible que desee utilizar el cuerpo del sistema para establecer una dirección IP del controlador de supervisión FX, como alternativa a la reconfiguración de la dirección IP de su equipo en Windows (para conectarse inicialmente a un nuevo controlador de supervisión FX). Si lo hace como el primer paso, puede conectarse normalmente (Ethernet/IP) y realizar todas las demás instalaciones de instalación y configuración de software del resto del mundo utilizando el área de trabajo FX y el asistente de puesta en servicio.

Modo de carcasa del sistema del controlador FX de supervisión

Para poner el controlador de supervisión FX en el modo de shell del sistema de depuración, enchufe en la USB-to-Micable de conexión a cable. Esta acción hace que el cuerpo del sistema esté disponible en el puerto de depuración del controlador de supervisión FX, en un tipo de serie predefinido: 115200, 8, N, 1.

Con un programa de emulación terminal como PuTTY, puede iniciar sesión con credenciales de plataforma y acceder al menú shell del sistema. Después de cambiar los parámetros de dirección IP de la plataforma, debe reiniciar el controlador y retirar el cable USB. El controlador de supervisión FX se reinicia utilizando los parámetros de dirección IP modificados.

Aparte del acceso físico al controlador de supervisión FX, necesita los siguientes elementos:
  • un puerto USB de trabajo en su equipo
  • Software VCOM o software similar (como PuTTY) que permite al puerto USB emitir un puerto serie
  • un cable para conectar su puerto USB de su equipo/s al puerto de depuración del controlador de supervisión FX