Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Utilice el área de trabajo FX para actualizar las credenciales de plataforma predeterminadas, la contraseña predeterminada y la contraseña de estación predeterminada.
- Durante el inicio de sesión inicial en la plataforma FX80, el usuario se fuerza para crear una cuenta de plataforma nueva y el valor predeterminado jci se elimina el usuario de la plataforma.
- El usuario también se fuerza a restablecer la frase de contraseña para FX80 durante una conexión de plataforma en el área de trabajo FX. Nota: Si se conecta a un FX80 cargado de fábrica a través de su navegador, solo se cambian las credenciales de la estación predeterminada. Las credenciales de plataforma predeterminadas permanecen hasta la primera conexión realizadas por una conexión FX Workbench o mediante una conexión mediante la carcasa serie.
Recomendamos seguir las prácticas recomendadas de seguridad de TI el controlador de supervisión FX80. La práctica recomendada es cambiar las credenciales predeterminadas proporcionadas por la fábrica. Utilice el siguiente procedimiento para obtener la forma más fácil de cambiar las credenciales predeterminadas en el controlador de supervisión FX80.