Los controladores de supervisión nuevos FX80 se envían desde la licencia de fábrica y se ponen en servicio completamente con
Facility Explorer®
y un controlador N2.
Nota: El controlador FX80 no tiene licencia disponible para clientes.
Después de arrancar el controlador, conecte primero el FX80 a través de FX Workbench, vaya a
https://192.168.1.149, para cambiar todas las credenciales y la contraseña predeterminadas. A continuación, establezca una conexión a: - establecer dirección de Red IP y parámetros de Red IP relacionados
- hora, fecha y zona horaria o simplemente sincronización con la hora del equipo.