FX Workbench 14. x no admite la puesta en marcha de los controladores FX de supervisión con la versión 6. x y anteriores de FX (por ejemplo, no se puede utilizar el asistente de puesta en marcha para configurar el controlador de supervisión FX de 6. x y anteriores). En su lugar, debe utilizar el Software FX Supervisory adecuado 6. x y anterior FX Workbench y ejecutar el asistente de puesta en marcha en esas plataformas.
Recomendamos el área de trabajo FX de 6. x y anteriores para todas las operaciones de la plataforma con los controladores FX Supervisory Software 6. x y anteriores. Sin embargo, si es necesario, puede utilizar el área de trabajo FX 14. x para realizar algunas operaciones de plataforma en los controladores FX Supervisory Software 6. x y anteriores. Los ejemplos incluyen modificar la configuración TCP/IP o instalar módulos de software FX de 6. x y anteriores. Tenga en cuenta que este último requiere importar la base de datos del software desde un reciente servidor FX o una estación de trabajo de ingeniería en su base de datos de software FX Supervisory 14. x. x.
- Configuración de DNS
- Configuración de módem General de paquetes de Radio (GPRS)
- Configuración Wi-Fi (para FX70 con la opción Wi-Fi instalada)
- No hay disponible las siguientes operaciones de la vista Administración de plataforma
- Actualizar autenticación
- FTP/Telnet
- Ajustar filtro de módulo